- Génie électrique
- 6 min.
Le média
de l’électrification
À l’occasion du lancement de Lumotion by Rexel, la nouvelle expertise de Rexel France dédiée à l’éclairage, Christophe Debize, Directeur Commercial, décrypte les grandes évolutions du marché et partage l’ambition de cette nouvelle offre au service des professionnels.
L’électrification des usages transforme le marché de l’éclairage professionnel, devenu un levier essentiel de la décarbonation. À l’occasion du lancement de Lumotion by Rexel, Christophe Debize décrypte pour nous les grandes évolutions de ce secteur.
Pilier de la stratégie de décarbonation française, l’électrification des usages transforme en profondeur les marchés des acteurs de la filière. Pour y répondre, Rexel France, acteur historique de la distribution de matériel électrique pour les professionnels, fait évoluer son modèle. En cette rentrée, la filiale France du groupe Rexel lance 4 nouvelles expertises sur les marchés stratégiques de l’éclairage, du génie climatique, du courant faible et du photovoltaïque.
De nouvelles distributions qui répondent à une conviction : la valeur ne se joue plus uniquement sur la disponibilité produits mais sur l’expertise et la capacité à adresser les enjeux des clients spécialisés et à accompagner des projets complexes. Des expertises que Courant Positif vous propose de découvrir tout au long des prochains mois à l’aide de décryptage complet des marchés concernés.
Zoom aujourd’hui sur l’éclairage, levier essentiel pour améliorer la performance énergétique et la sobriété des bâtiments, et décryptage des enjeux de ce marché avec Christophe Debize, Directeur commercial France Lumotion by Rexel.
Comment caractérisez-vous l’état actuel du marché de l’éclairage ?
Christophe Debize : La première évidence, c’est qu’il a été profondément transformé par l’arrivée de la LED. Les habitudes, les repères et les modèles économiques historiques ont été bouleversés. En valeur, c’est un marché qui est plutôt orienté à la baisse, principalement en raison de la diminution des prix. En revanche, il continue de progresser sur le plan technologique. Les clients sont aujourd’hui confrontés à une offre très large, avec des produits qui peuvent sembler similaires sur le papier, mais dont les écarts de prix sont parfois considérables. Cette situation est préjudiciable car elle crée une véritable perte de repères pour les utilisateurs comme pour les installateurs. Notre rôle, en tant que distributeur spécialisé, est donc précisément d’aider les clients à comparer les solutions, sécuriser leurs choix et comprendre la valeur réelle d’un produit au-delà de sa seule fiche technique.
Vous parliez de la transition vers la LED. Est-ce aujourd’hui un mouvement achevé ?
C. D. : Non, le potentiel demeure considérable. Il existe encore d’importantes poches de rénovation d’installations existantes, auxquelles s’ajoutent bien sûr les constructions neuves. En éclairage public, environ la moitié des installations, qui étaient sur du fluorescent, de l’halogène, de l’iodure métallique ou du sodium, aurait déjà fait l’objet d’un remplacement. Dans l’éclairage intérieur, qui constitue le premier marché de Rexel, la proportion serait d’environ 35 %. Cela laisse un potentiel important pour les prochaines années. Mais cela ne concerne pas que les anciennes technologies. Certaines installations LED mises en place il y a quelques années peuvent déjà faire l’objet d’une nouvelle rénovation, car les performances énergétiques ne cessent de progresser. Enfin, il y a aussi les évolutions réglementaires qui vont également accélérer le mouvement. La fin progressive de certaines technologies anciennes, notamment dans l’éclairage extérieur, devrait provoquer de nouveaux cycles de remplacement.
Quel rôle jouent la réglementation et les aides à la rénovation énergétique ?
D. : La réglementation constitue globalement un moteur pour le marché. Les accords internationaux ou les réglementations européennes ont progressivement favorisé des produits plus efficaces, moins consommateurs et davantage orientés vers la réparabilité. La LED s’inscrit pleinement dans cette transition. Elle permet au minimum de réduire fortement la consommation par rapport à une technologie traditionnelle, tout en offrant une durée de vie et une maintenabilité supérieures. Concernant les aides, elles ont constitué des leviers très importants pour certaines familles de produits. C’est moins le cas pour l’éclairage.
Quelles tendances vont structurer le marché dans les trois à cinq prochaines années ?
C. D. : La première évolution que nous anticipons, c’est le passage d’un besoin de produit à un besoin de solution globale ou de service. C’est d’ailleurs tout le sens de Lumotion. Nous pensons que les clients ne chercheront plus seulement un luminaire destiné à remplacer un équipement existant mais seront plutôt dans une logique de recherche d’une réponse à une problématique d’usage, de consommation, de confort ou de performance. La deuxième tendance que nous constatons, c’est l’accélération des produits connectés et communicants. L’association entre LED et pilotage intelligent constitue par exemple un levier majeur d’économies d’énergie. Concernant le marché en tant que tel, il pourrait se structurer selon une logique en U, avec d’un côté des produits accessibles offrant un bon rapport qualité-prix, et de l’autre des solutions très haut de gamme. L’offre intermédiaire pourrait donc progressivement se réduire. Enfin, l’économie circulaire, la seconde main et la réparabilité devraient prendre une place croissante. Le produit LED jetable devrait progressivement laisser place à des équipements dont les modules, les drivers ou certaines pièces peuvent être remplacés.
Justement, l’éclairage connecté peut-il déjà être considéré comme un marché de masse ?
C. D. : Il n’est pas encore à ce niveau de maturité mais il est évident qu’il va se généraliser. Dans une logique de retour sur investissement, il devient difficile de justifier le fait qu’un espace reste éclairé lorsque la lumière naturelle est suffisante ou lorsqu’il n’est pas occupé. En outre, le décret tertiaire pousse les bâtiments de plus de 1 000 mètres carrés à réduire leurs consommations. La hausse du prix de l’énergie et les événements géopolitiques récents ont encore renforcé l’intérêt économique de ces solutions, indépendamment de toute obligation réglementaire. D’un point de vue pratique, le connecté devient par ailleurs plus simple à installer. Là où les premières solutions étaient principalement réservées aux grands projets de GTB et nécessitaient des compétences spécifiques, un installateur peut aujourd’hui mettre en œuvre certaines installations Bluetooth avec un simple smartphone. Finalement, la principale difficulté reste l’acculturation du marché. Les clients finaux ne connaissent pas toujours les technologies disponibles ni les économies qu’elles peuvent générer. Notre rôle, c’est donc aussi d’expliquer, de démontrer et de former.
Outre l’éclairage connecté et la progression de la réparabilité, quelles sont les innovations les plus importantes?
C. D. : Il y en a un certain nombre, le marché de l’éclairage est en dynamique continue en matière d’innovation. Les produits multi-flux et les solutions à température de couleur réglable offrent par exemple plusieurs niveaux de puissance et de flux dans une même référence. Ils ont aussi l’avantage de simplifier la gestion des stocks et de permettre aux installateurs de répondre à plusieurs besoins avec un nombre réduit de produits. La détection intégrée se développe aussi, avec des luminaires qui embarquent leurs propres capteurs et parfois des scénarios prédéfinis. Cette intégration a l’avantage de faciliter la pose et la mise en service. Par ailleurs, le Human Centric Lighting, ou éclairage circadien, commence à se démocratiser. Il est utilisé notamment dans certains établissements de santé ou dans des espaces dépourvus de lumière naturelle avec l’objectif de mieux respecter les cycles biologiques et d’améliorer le confort, la vigilance et le bien-être des occupants.
À l’inverse, l’OLED reste aujourd’hui une solution de niche, en raison de niveaux de performance encore insuffisants. Le LiFi présente lui un intérêt particulier pour les environnements où la sécurité des données est essentielle, comme les secteurs militaire et de la défense, mais son usage reste très spécialisé.
Face à ces évolutions du marché de l’éclairage, quel est le positionnement de Rexel ?
C. D. : L’éclairage est un segment historique de Rexel France qui représente environ 9 % du chiffre d’affaires. C’est un secteur commercialisé auprès de tous nos profils de clients, des intégrateurs aux PME spécialisées en passant bien sûr par de grands acteurs. Nous travaillons également avec les utilisateurs finaux, dans l’industrie comme dans le tertiaire, ainsi qu’avec des artisans et entreprises du bâtiment. Autant de clients que de projets aux enjeux et dimensionnements différents. Et c’est pour adresser l’ensemble de leurs problématiques que nous avons lancé Lumotion by Rexel, son expertise spécialisée en éclairage.
Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots ?
Christophe Debize : Lumotion by Rexel, c’est l’expertise spécialisée en éclairage de Rexel. Concrètement, l’éclairage continuera d’être vendu dans l’ensemble du réseau Rexel. Rien ne change de ce point de vue. En revanche, lorsqu’un projet nécessite une expertise technique, une étude, une connaissance approfondie des fabricants ou une capacité de réponse spécialisée, les équipes Lumotion by Rexel interviennent. C’est ce qui nous fait dire que plus qu’une marque, Lumotion by Rexel est une expertise pour laquelle travaillent une équipe commerciale et un support technique. Nous nous appuyons également sur environ 80 partenaires privilégiés, parmi lesquels des leaders du marché et des spécialistes de niche. L’éclairage peut ainsi être traité dans toute sa diversité, de l’indoor à l’outdoor, en passant par l’éclairage décoratif et fonctionnel. Cette expertise peut être intégrée à d’autres projets Rexel. Un responsable de vente projet est ainsi chargé de coordonner une approche globale associant éclairage, GTB, CVC (chauffage, ventilation, climatisation), photovoltaïque ou infrastructure de recharge pour véhicules électriques. L’objectif étant de proposer au client un interlocuteur capable de couvrir plusieurs lots, de la conception à l’accompagnement.
Quelle est la valeur ajoutée de Rexel face aux autres distributeurs, au e-commerce ou aux fabricants qui ont leur propre marketplace ?
C. D. : Notre première différence réside dans notre capacité à adopter une approche agnostique des marques et des solutions. Un fabricant qui vend en direct propose naturellement sa propre solution. Rexel peut, de son côté, combiner plusieurs produits et fabricants afin de répondre au plus près à la contrainte technique, budgétaire ou logistique du client. Notre deuxième force repose sur les femmes et les hommes de Lumotion by Rexel. C’est une véritable équipe d’experts disposant d’un niveau de compétence technique élevé. En parallèle, nous nous appuyons également sur Inoveha, un bureau d’études interne certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) avec lequel nous pouvons intervenir par exemple sur des études liées à la performance énergétique et aux dispositifs d’accompagnement. Notre approche est aussi différenciante : nous cherchons à raisonner en coût global et en retour sur investissement, plutôt qu’en simple prix d’achat. Cela s’accompagne d’une attention portée à la RSE, au made in France ou made in Europe et au respect des normes. Notre objectif est donc de proposer une réponse globale, évidemment en lien avec les autres expertises de Rexel.
Concrètement, comment accompagnez-vous vos clients au-delà de la distribution ?
C. D. : Cela se passe en réalité à plusieurs niveaux. Pour les solutions simples, l’objectif est de proposer des produits suffisamment intuitifs pour que les installateurs puissent les mettre en œuvre de manière autonome. Pour les projets plus complexes, les équipes de Rexel peuvent intervenir depuis la conception jusqu’à la réalisation : études, implantation, accompagnement technique et, lorsque cela est nécessaire, mise en service. Au quotidien, les équipes commerciales présentent les solutions dans les forums, les salons et les clubs clients. Les experts techniques accompagnent les installateurs sur les technologies plus avancées, notamment lorsqu’il faut interfacer l’éclairage avec une GTB. Le modèle du Light as a Service est suivi avec attention car la bascule vers cette logique va se faire progressivement. Elle correspond à une évolution profonde du rôle du distributeur, qui ne vendra plus seulement un équipement, mais une performance et un résultat d’usage.
Pour découvrir notre nouvelle expertise, rendez-vous sur la page Lumotion by Rexel.