Bâtiment
7 min.

Avec l’offre Open, Rexel simplifie les rénovations énergétiques

Considérée comme le chantier du siècle, la rénovation énergétique est une opération complexe et coûteuse à réaliser pour les entreprises. Pour fluidifier la manœuvre, Rexel a lancé l’offre Open. Explications avec Caroline Parent, responsable de projet.

Avec l’offre Open, Rexel simplifie les rénovations énergétiques

Pour les entreprises, la rénovation énergétique est à la croisée de la transition écologique, des enjeux de transformation du travail et de la performance.

La transition écologique parce qu’il est nécessaire d’accélérer la décarbonation des bâtiments, qui contribuent de façon importante aux émissions de CO2. La transformation du travail et une recherche de confort accrue, parce qu’elles génèrent des surconsommations d’énergie, ce qui nécessite une meilleure isolation mais aussi l’utilisation de matériel moins énergivore et mieux piloté. Enfin des enjeux de performance, parce que l’augmentation des prix de l’énergie impacte la compétitivité et oblige à une plus grande sobriété.

Pour autant, alors que le décret Tertiaire et le décret Bacs sont entrés en application, beaucoup d’organisations ne se sont toujours pas mises en conformité avec les réglementations en vigueur.  Un retard lié à la fois au montant des travaux à effectuer, à la complexité du montage à réaliser pour bénéficier des aides de l’État, et à la méconnaissance des actions à mener en priorité lors de projets de rénovation énergétique.

Faciliter les rénovations

Pour changer la donne, Rexel a lancé l’offre Open (Optimisation et pilotage énergétique), qui prend en charge la problématique des clients à 360° grâce à un accompagnement sur-mesure. Elle s’adresse aux entreprises industrielles et tertiaires, utilisatrices ou propriétaires de bâtiments, et leur permet d’identifier très rapidement les gisements d’économies d’énergie. Open aide ainsi les professionnels à prioriser les travaux à effectuer et leur fournit une aide personnalisée dans l’obtention des aides financières. Par la suite, une plateforme de supervision des consommations d’énergie permettra, si besoin, de confirmer les économies réalisées et d’identifier d’autres actions à mener. 

Grâce aux données collectées auprès des clients, nous commençons par regarder l'état global du bâtiment afin de comprendre l'utilisation qui en est faite. Puis nous réalisons un audit des installations pour identifier les postes énergivores et mettre en lumière les gisements d'économie d'énergie.

Caroline PARENT

Responsable de projet Open, Rexel France

Pour compléter les informations fournies par les clients, la démarche est accompagnée par une équipe de responsables de projet efficacité énergétique, qui sont formés à ces problématiques.

Simplifier les montages financiers

Une fois l’analyse terminée et confirmée si besoin par un audit, Open détermine le coût réel des travaux et le retour sur investissement potentiel. La plateforme intègre des outils financiers qui vont automatiquement identifier les aides auxquelles l’entreprise a droit, en calculer le montant ainsi que le reste à charge, et formuler ensuite des offres de leasing.

 « Nous mettons en œuvre un plan d’action sur mesure ainsi qu’une stratégie de financement, Open étant connectée aux solutions de partenaires financeurs. » commente Caroline Parent.

Cette analyse permet d’identifier les actions qui auront le retour sur investissement le plus rapide, celles à mener en priorité pour réduire l’impact des travaux sur la trésorerie des clients. L’objectif ? Faire en sorte que les loyers soient inférieurs aux économies d’énergie attendues.

 En complément, l’offre inclut un accompagnement technique sur les solutions connectées qui peuvent être déployées pour piloter et suivre les consommations énergétiques, télémaintenance, gestion des énergies renouvelables, gestion des espaces, confort des occupants…

Une offre bientôt plus complète

 A terme, l’offre sera étoffée pour devenir encore plus efficace.

« Nous adoptons une approche à la fois itérative et incrémentale : nous ajustons le dispositif en temps réel tout en l’enrichissant continuellement de nouvelles fonctionnalités, afin de répondre efficacement aux diverses problématiques rencontrées par nos clients. » précise Caroline Parent.

Parmi les axes d’amélioration, il s’agit d’obtenir la donnée la plus précise possible en amont du diagnostic, notamment en recueillant des informations directement auprès des fournisseurs d’énergie. En complément, des outils d’analyse de la thermosensibilité vont être intégrés pour connaître la part des consommations liées aux variations de température, et l’impact réel que les travaux auront sur un bâtiment.

Lancée en fin d’année dernière, Open accompagne déjà 120 projets. Et tout indique que ce n’est qu’un début sur le chemin menant vers l’électrification de l’économie française. 

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :