Une transformation culturelle en cours
Le surplus d’activité que décrivent les deux installateurs peut surprendre dans la mesure où marché alsacien n’est pourtant pas le plus porteur en France. Une enquête menée en 2020 auprès de 800 ménages représentatifs de la population établit un véritable fossé entre le littoral méditerranéen, où 47% des logements sont dotés de climatisation, et le reste de la France, où le taux varie entre 11 et 13%. « Le Sud de la France a toujours été la partie du pays où l’on pense naturellement à climatiser son intérieur, pour des raisons évidentes, confirme Olivier Sidler, ingénieur en énergétique. Mais cet été, les gens ont compris que les chaleurs extrêmes allaient concerner toute la France. Je pense qu’il y a eu un déclic. »
Les distributeurs de climatiseurs et de pompes à chaleur – ces systèmes qui permettent à la fois de chauffer et de refroidir un logement – dressent le même constat.